请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A61-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7B70-Q1、 TLE4275-Q1
了解 TPS7A61xx-Q1需要超过11.0V 的输入电压才能正确启动。 需要知道启动后的最小输入电压运行、输出电压为3.3V、并了解复位跳闸精度。 数据表中唯一的线索是提到 的用于负载调节的6V 输入电压操作以及 Vin v.5Vout 压降图。
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
了解 TPS7A61xx-Q1需要超过11.0V 的输入电压才能正确启动。 需要知道启动后的最小输入电压运行、输出电压为3.3V、并了解复位跳闸精度。 数据表中唯一的线索是提到 的用于负载调节的6V 输入电压操作以及 Vin v.5Vout 压降图。
谢谢、
Kevin