主题中讨论的其他器件:TPS24700、
您好!
负载为12V、当电流上升到大约20A 时、TPS24700和 TPS24701都损坏、原理图如下:
你有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Parveen、
请参阅规格:
e2e.ti.com/.../TPS2470x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev_2D00_.xlsx
赵好、
未正确输入设计计算器。 请参阅以下评论。
1.您输入的最大输入电压下的 SOA 电流值错误。 请查看下面的红线以了解正确的值。
在原理图中、我只看到一个 FET。 在计算器中、您提到您有2个 FET。 您有多少个 FET?
在设计计算器中、您提到了以0.5欧姆为单位的启动负载。 在如此大的负载下、系统将无法启动。 启动期间的实际负载是多少? 我们通常建议从空载开始。
4.最高环境温度是25°C 还是更高?
即使考虑25C 环境温度、1K 启动电流、2FET (但正确的 SOA 参数)、SOA 裕度也为-220%。 这是不可接受的。 FET 将损坏。 我们通常建议大于+30%的裕度。
此外、在输出短路条件下、拉电流至 GND。 现在、控制器瞬间在 Vgs 两端施加+25V 栅极电压。 FET Vgs 的额定电压仅为+/-20V。 这种情况也会损坏 FET。
输入端似乎没有 TVS 钳位。 如果发生瞬态事件且控制器关闭 FET、则由于输入电感、Vcc 引脚上将产生高正电压。 任何高于18V 的 Vcc 电压、SENSE 都会损坏器件。
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
此致、
Praveen
e2e.ti.com/.../8424.TPS2470x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev_2D00_.xlsx