This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24701:20A 电流下的 TPS24701故障

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24700, TPS24701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744897/tps24701-tps24701-failure-under-20a-current

器件型号:TPS24701
主题中讨论的其他器件:TPS24700

您好!

负载为12V、当电流上升到大约20A 时、TPS24700和 TPS24701都损坏、原理图如下:

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    我们需要更多详细信息来找出故障原因。 您能否在 TPS2470x 设计计算器的所有单元格中输入正确的值并将其发送给我们。
    您可以在此处下载设计计算器:- www.ti.com/.../toolssoftware

    此设计在控制器的输入端是否有 TVS 二极管? 如果控制器因任何故障情况关闭 FET、则可能会由于输入电感而在 Vcc 处产生电压尖峰。 如果尖峰高于30V、器件可能会损坏。

    此致、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    是否对上述请求的数据进行了更新?

    此致、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我将向 CTM 查询、并会告知您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    请参阅规格:

    e2e.ti.com/.../TPS2470x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev_2D00_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    未正确输入设计计算器。 请参阅以下评论。

    1.您输入的最大输入电压下的 SOA 电流值错误。 请查看下面的红线以了解正确的值。  

    在原理图中、我只看到一个 FET。 在计算器中、您提到您有2个 FET。 您有多少个 FET?

    在设计计算器中、您提到了以0.5欧姆为单位的启动负载。 在如此大的负载下、系统将无法启动。 启动期间的实际负载是多少? 我们通常建议从空载开始。

    4.最高环境温度是25°C 还是更高?

    即使考虑25C 环境温度、1K 启动电流、2FET (但正确的 SOA 参数)、SOA 裕度也为-220%。  这是不可接受的。 FET 将损坏。 我们通常建议大于+30%的裕度。

    此外、在输出短路条件下、拉电流至 GND。 现在、控制器瞬间在 Vgs 两端施加+25V 栅极电压。 FET Vgs 的额定电压仅为+/-20V。 这种情况也会损坏 FET。  

    输入端似乎没有 TVS 钳位。 如果发生瞬态事件且控制器关闭 FET、则由于输入电感、Vcc 引脚上将产生高正电压。 任何高于18V 的 Vcc 电压、SENSE 都会损坏器件。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、

    Praveen

    e2e.ti.com/.../8424.TPS2470x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev_2D00_.xlsx