请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256303 您好 TI 团队
我将使用 UCC256303设计电源板。
我的问题是 Vcc 的最小额定电压。
当我关闭交流输入时、Vcc 电平下降至-0.5V。 需要改进吗?
如何改进它?
我使用"尖头和桶形"探测进行了测量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.