This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:禁用充电

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747477/bq24650-disabling-charging

器件型号:BQ24650

您好、电池充电器团队、

我真的看不到端接使能引脚和 MPPSET 引脚之间的差异。 两者都可以禁用充电? 如果有、主要区别是什么?

 

  • 很明显、下拉 MPPTSET 引脚< 75mV (GND)可停止充电
  • 但不清楚 EN 一词是如何 工作的
  • 是否可以使用5VDC 至 TE 引脚或最大3.3V 电压?

 

  • 一旦我想使用芯片使能、例如从 SCM 电路中、我可以同时使用 MPPT 引脚还是使用 MPPT 引脚?

 

  • 我认为 VFB AD 是8位分辨率。 我是对的吗?

 

  • 在 EVM 板上、V IN 与负载(系统输出)直接接触–使用的不是电源单元、而是实际的太阳能电池板、它会断开、不是为充电器电路加载、而是仅为电池组加载。
  • 芯片如何处理负载电池下的充电? 它是停止还是我们需要禁用充电?

 

  • 为了使输入电压电平稳定、您认为将降压升压转换器置于 Vin 中有什么好处? 因为在低辐照情况下、太阳能电池板的电压可能很低

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olrik、

    无论充电电流如何、将 MPPSET 拉为低电平都会完全禁用降压转换器。 TERM_EN 仅在电池几乎充满电且充电电流已降至充电电流设定值的1/10时停止充电。 因此、请使用 MPPTSET 低电平来禁用充电器。

    该 IC 的降压转换器都是模拟的、包括 VFB 引脚。 没有 AD 转换器。

    如果系统正在加载太阳能电池板、充电器将尝试充电、直到 MPPSET 电压感测到太阳能电池板的输出已经下降至 MPP 设定点。

    大多数包含降压/升压转换器的直流/直流转换器设计为由低阻抗电源供电、因此上拉至其最大输入电流。 这通常会导致 HiZ 太阳能电池板的输出崩溃、除非转换器的最大输入电流低于太阳能电池板的 MPP 输出电流能力。 因此、当由太阳能电池板供电时、转换器/充电器需要 MPPT 功能。 任何具有 VINDPM 的 TI 充电器(称为 bq24650的 MPPSET)都可用于防止太阳能电池板输出崩溃。