Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好、电池充电器团队、
我真的看不到端接使能引脚和 MPPSET 引脚之间的差异。 两者都可以禁用充电? 如果有、主要区别是什么?
- 很明显、下拉 MPPTSET 引脚< 75mV (GND)可停止充电
- 但不清楚 EN 一词是如何 工作的
- 是否可以使用5VDC 至 TE 引脚或最大3.3V 电压?
- 一旦我想使用芯片使能、例如从 SCM 电路中、我可以同时使用 MPPT 引脚还是使用 MPPT 引脚?
- 我认为 VFB AD 是8位分辨率。 我是对的吗?
- 在 EVM 板上、V IN 与负载(系统输出)直接接触–使用的不是电源单元、而是实际的太阳能电池板、它会断开、不是为充电器电路加载、而是仅为电池组加载。
- 芯片如何处理负载电池下的充电? 它是停止还是我们需要禁用充电?
- 为了使输入电压电平稳定、您认为将降压升压转换器置于 Vin 中有什么好处? 因为在低辐照情况下、太阳能电池板的电压可能很低
祝你一切顺利、
Olrik