This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:4.1V 充电而不是4.2V -手动更改参数

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731399/bq27510-g3-4-1v-charging-instead-of-4-2v---change-parameters-manually

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQ24172

您好!

使用 bq27510-G3监测计在4.2V 下执行学习周期后,在生成黄金映像之前要修改的所有参数是什么?

我想是在改变

配置:CC 阈值、设计容量、充电电压4100mV

我是否应该更改:

电量监测、"状态"、"Qmax Cell 0"

电量监测、"状态"、"Qmax Cell 1"

电量监测、"状态"、"充电端子处的电池0V "、"4100"、"mV"

电量监测、"状态"、"充电端子处的电池1V"、"4100"、"mV"

OCV 表、"OCVa0表"、"Qmax Cell "

OCV 表、"OCVa1表"、"Qmax Cell "

还有其他参数吗?

您是否有一些文档说明了4.2V 系统学习周期与4.1V 系统的黄金映像生成之间的步骤?

谢谢

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、您好!

    在执行学习周期之前、您应该已经配置了这些参数。 我不建议生成黄金映像。 配置电量监测计的步骤为:Program ChemID --> Configure Data Memory Parameters --> Learning Cycle --> Generate Golden Image。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nabil:

    我在不同的帖子中看到、学习周期必须在4.2V 的电压下完成、否则将无法识别电池。
    现在,我想知道在生成黄金映像之前要更改哪些参数以适应4.1V?
    步骤是
    程序 ChemID -->配置数据存储器参数(4.2V)-->学习周期-->配置数据存储器参数(4.1V 时、设计容量、Qmax、表 RA、周期数、 充电电压、终止电压...) -->生成黄金映像

    我想知道该步骤是否有文档:
    配置数据存储器参数(4.1V、设计容量、Qmax、表 RA、周期数、 充电电压、终止电压...)


    谢谢
    斯特法内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前还没有相关文档。 不过、您可能只需要更改充电电压参数。 但是、您需要确保您的充电电流至少达到设计容量的90%。 此外、我们强烈建议您运行另一个学习周期来优化它并获得新的 Qmax 值。

    此致、

    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nabil:

    要更改充电电压、我应该修改电路板上的电阻器。

    为此、我需要断开 EV2300工具并断开电池。  

    是否可以断开 EV2300工具的连接、断开电池、在 两个学习周期之间关闭监测计的电源?

    对于 更新状态、启用、复位等、以及参数设计容量、Qmax 等、我必须做些什么... 两个学习周期之间的时间?

    谢谢

    斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nabil:

    要更改充电电压、我应该修改电路板上的电阻器。

    为此、我需要断开 EV2300工具并断开电池。

    是否可以断开 EV2300工具的连接、断开电池、在两个学习周期之间关闭监测计的电源?

    对于更新状态、启用、复位等、以及参数设计容量、Qmax 等、我必须做些什么... 两个学习周期之间的时间?

    谢谢

    斯特法内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算将数据存储器中的充电电压参数更改为4100mV (充电电压、Chg Term 的 Cell0V)、在第二个学习周期之前不需要触摸其余参数。 您可以在学习周期中断开监测计与 EV2300的连接、但强烈建议这样做、因为 bqStudios GUI 允许您实时监测寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nabil、
    适用于充电电压和电芯0V、ChgTerm 4100mV
    在第一个学习周期结束时,更新状态为02,我应该将更新状态保持在02,还是应该修改为00?
    我能否关闭监测计电源并在两个学习周期之间断开电池连接?
    由于要修改电路板上的充电电压、我应该修改一个电阻器(我使用 bq24172充电器)
    谢谢
    斯特法内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在第二个学习周期中手动修改为00。 您可以断开连接、因为它是基于闪存的监测计、即使在关断后也能保留参数。

    此致、

    Nabil