请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件: BQ24172
您好!
使用 bq27510-G3监测计在4.2V 下执行学习周期后,在生成黄金映像之前要修改的所有参数是什么?
我想是在改变
配置:CC 阈值、设计容量、充电电压4100mV
我是否应该更改:
电量监测、"状态"、"Qmax Cell 0"
电量监测、"状态"、"Qmax Cell 1"
电量监测、"状态"、"充电端子处的电池0V "、"4100"、"mV"
电量监测、"状态"、"充电端子处的电池1V"、"4100"、"mV"
OCV 表、"OCVa0表"、"Qmax Cell "
OCV 表、"OCVa1表"、"Qmax Cell "
?
还有其他参数吗?
您是否有一些文档说明了4.2V 系统学习周期与4.1V 系统的黄金映像生成之间的步骤?
谢谢
斯特法内