This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747170/tps65217-tps65217

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3354

PMIC 驱动 AM3354。

为5V、但引脚 SYS/SYS1上的电压为2.2V。

从3个转换开关上卸下线圈不会改变这种情况。

在 PCB 设计中、无法在处理器和 PMIC 之间进行调试。

哪个部件是更可能的问题?

谢谢!

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    您是否尝试按下 TPS65217的按钮(PB_IN 引脚切换高-低-高)?

    当从另一个电压电源施加 VIO 时、SYS 的电压为2.2V、但 PMIC 未检测到唤醒事件。 PMIC 处于关闭状态、但从 VIO 到 SYS 有一条泄漏路径、使 PMIC 看起来正在运行。

    当 PMIC 实际打开时、VSYS = VIN (来自 AC 或 USB 或 BAT)、对于 AC/USB 通常为5V、或者对于 BAT 上的充满电电池为4.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Brian 为我们提供了快速而有价值的答案。

    此致、
    Vlad。