请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 主题中讨论的其他器件:AM3354、
PMIC 驱动 AM3354。
为5V、但引脚 SYS/SYS1上的电压为2.2V。
从3个转换开关上卸下线圈不会改变这种情况。
在 PCB 设计中、无法在处理器和 PMIC 之间进行调试。
哪个部件是更可能的问题?
谢谢!
弗拉基米尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.