This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PoE 基本分类

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747423/tps23861-the-poe-basic-about-classification

器件型号:TPS23861

尊敬的 TI:

以下是有关 PSE 分类的2个问题:

分类:PSE 将提供10.9V 至22V 电压并 感应电流反馈以了解 功率级别。 我是对的吗?

根据下面的波形、我看到 gete 驱动器在分类处理时起作用、因此这意味着分类电压由     MOSFET 的 RDS 控制?

非常感谢!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    两个答案都正确。 谢谢。

    此致、

    一分钱