请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 尊敬的 TI:
以下是有关 PSE 分类的2个问题:
分类:PSE 将提供10.9V 至22V 电压并 感应电流反馈以了解 功率级别。 我是对的吗?
根据下面的波形、我看到 gete 驱动器在分类处理时起作用、因此这意味着分类电压由 MOSFET 的 RDS 控制?
非常感谢!
C.T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
以下是有关 PSE 分类的2个问题:
分类:PSE 将提供10.9V 至22V 电压并 感应电流反馈以了解 功率级别。 我是对的吗?
根据下面的波形、我看到 gete 驱动器在分类处理时起作用、因此这意味着分类电压由 MOSFET 的 RDS 控制?
非常感谢!
C.T.