This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:具有 TI BT PD 的非标准 PSE

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744194/tps2372-non-standard-pses-with-ti-bt-pds

器件型号:TPS2372

 大家好、

我已经观看 了名为 TPS2372/3的视频、该视频在没有符合要求的高功率注入器的情况下工作、我 有几个问题:

UPOE:

为了将 TI 的 BT PD 连接到 UPOE PSE、PD 需要将其第一类电阻器设置为4类。 这意味着、在 TPS2372 PD 上、分级特征电阻器 A 必须具有63.4Ω Ω 的电阻值、以便由 UPOE PSE 供电、而无论为分级特征 B?设置了什么值。

PoE++:

将 POE++ PSE 与 TI BT PD 配合使用不需要任何特定的指令即可进行分类并由 POE++ PSE 供电、它应按 BT PSE 的方式进行分类和供电、这是正确的吗?

如果120W 的 POE++ PSE 连接到 TI BT PD 8级、则 PD 应用 必须确保 PD 端的功率不超过71W、因为 PSE 将能够提供高达120W 的功率、这违反了 IEEE 和 UL 标准、 此陈述是否正确?

POH:

如果 TI BT PD 被归类为4类、PoH PSE 将仅开启它。 如果 TI BT PD 分类为5级或以上、则 PoH PSE 不会开启 TI BT PD、这是正确的吗?

提前感谢。

此致、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果使用强制 UPOE、UPOE 开关将不会执行3指操作。 这意味着 CLSB 可以是 TPS2372的任何电阻。

    对于 POE++、TPS2372可以通过 TPH/TPL/BT 输出引脚区分 POE++ PSE 和 BT PSE。 然后微处理器可以接收这些信号并根据需要调整输出功率。

    对于 PoH、正确的方法是、仅当 TPS2372作为 CLSA 和 CLSB 的4类和4类连接时、PoH PSE 才会开启。 任何更高的功率(5、6、7、8级) PSE 都将打开、但在(不可互操作)之后不久将关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回答、它们非常有用、但我只想澄清其中的一些要点。

    UPOE:

    现在很明显、CLSB 中电阻器的值或存在与之无关、因为 UPOE 只发送两个分类手指、因为它只查找4类 PD。  为了被 UPOE 注入器识别、TPS2372需要在 CLSA 中配备一个4类电阻器、这种说法是否正确?

    提前感谢。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    正确、CLSA 需要是4类。

    请注意、UPOE 注入器将是强制的 UPOE 配置。 这意味着您需要两个 PD (每个 PD 的级别为4)才能进行互操作。 我建议查看下面的 UPOE 培训。 谢谢!

    training.ti.com/high-power-poe-design-considerations
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、这能解决这个问题吗?

    如果是、如果您通过单击"已解决"按钮发出信号、我们将不胜感激。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它解决了这个问题。