大家好、
我已经观看 了名为 TPS2372/3的视频、该视频在没有符合要求的高功率注入器的情况下工作、我 有几个问题:
UPOE:
为了将 TI 的 BT PD 连接到 UPOE PSE、PD 需要将其第一类电阻器设置为4类。 这意味着、在 TPS2372 PD 上、分级特征电阻器 A 必须具有63.4Ω Ω 的电阻值、以便由 UPOE PSE 供电、而无论为分级特征 B?设置了什么值。
PoE++:
将 POE++ PSE 与 TI BT PD 配合使用不需要任何特定的指令即可进行分类并由 POE++ PSE 供电、它应按 BT PSE 的方式进行分类和供电、这是正确的吗?
如果120W 的 POE++ PSE 连接到 TI BT PD 8级、则 PD 应用 必须确保 PD 端的功率不超过71W、因为 PSE 将能够提供高达120W 的功率、这违反了 IEEE 和 UL 标准、 此陈述是否正确?
POH:
如果 TI BT PD 被归类为4类、PoH PSE 将仅开启它。 如果 TI BT PD 分类为5级或以上、则 PoH PSE 不会开启 TI BT PD、这是正确的吗?
提前感谢。
此致、
Daniel。