请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM8364 主题中讨论的其他器件: TL431、 LM431、 TPS3701
您好!
我们在 LED 驱动器中使用 LM8364进行交流线路欠压保护、我们尝试通过 LM8364的复位引脚下拉驱动器 IC 的电源引脚。
但是、我们面临着问题、因为它不会在 Vdet 之前拉低驱动器 IC 的电源。 (我们在复位引脚上获得0V、但没有灌电流)
您能否告诉您此 IC 是否可用于此类应用?
此致
传感器