This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8364:低电压检测问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8364, TL431, LM431, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746311/lm8364-issue-with-low-voltage-detection

器件型号:LM8364
主题中讨论的其他器件: TL431LM431TPS3701

您好!

我们在 LED 驱动器中使用 LM8364进行交流线路欠压保护、我们尝试通过 LM8364的复位引脚下拉驱动器 IC 的电源引脚。

但是、我们面临着问题、因为它不会在 Vdet 之前拉低驱动器 IC 的电源。 (我们在复位引脚上获得0V、但没有灌电流)

您能否告诉您此 IC 是否可用于此类应用?

此致

传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sen:

    您能否为我们提供有关 LM8364如何连接到驱动器 IC 的原理图或更多详细信息?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我在这里附上了原理图。 交流输入位于整流器二极管之后(40V 至135V)

    我们将 TL431用于线路过压检测、在该应用中工作正常、LM8364的 Vdet 为50V 线路输入。

    我们使用19K 和5K、因为复位线路最大电压一直到6V、我还尝试将灌电流设置为1mA。

    如果您需要更清晰的信息、请告诉我。

    此致

    传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sen:

    我认为问题可能来自多方面。
    1. LM8364没有足够的电流正确导通。
    2.齐纳二极管没有足够的电流来调节电压,如果复位为低电平,则将 VDD 下拉。 20V/19k = 1mA 电流、这可能不足以使其正常导通。

    尝试调节19k/5k 电阻器以传导更多电流。 在 TL431阴极断开的情况下尝试 UV、以查看 TL431是否也影响 UV 下的电路。

    我不喜欢针对同一输出使用2种不同的解决方案。 如果您实现了 LM431数据表中的图21等解决方案、我会更加舒适。 在该解决方案中、齐纳二极管将通过 NPN 导通、UV 和 OV 将协同工作。
    www.ti.com/.../lm431.pdf

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您的帮助、该应用应该对我们很好。 尽管我对电容器充电和放电路径有疑问、您能帮助我如何进行设计吗?

    此致
    传感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    无需使用电容器/二极管/电阻器组合。 此外、输出与您所需的值相反、因此您需要添加一个额外的 NPN 来创建反向逻辑。

    我对此进行了详细思考、并使用 TPS3701创建了更简单的解决方案。 我相信、使用 TPS3701、解决方案可以更简单。 请参阅随附的 Tina 作为原理图示例。 e2e.ti.com/.../3264.Noname.TSC

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    带有额外 NPN 的 LM431的解决方案对我们来说效果良好。 感谢您的支持、谢谢。