This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731203/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好,先生

我将使用控制器 IC UCC28951-Q1设计适用于电池充电器应用的直流/直流转换器。

我的设计规格如下所示  

转换器的额定功率1320W

输入电压:310-410Vdc

输出电压:13.2V、100A。

现在、我只想测试控制电路、是否获得所需的栅极脉冲。

下面是连接控制电路

e2e.ti.com/.../Control-circuit.pdf

在电源电路中、我使用的是霍尔效应电流传感器、它在那里被运算放大器放大、并通过低通滤波器将其提供给 CS 引脚、并且向 CS 引脚施加的电压为2V、因为它将在该电压下跳闸。

下面是 TI 实现的仿真电路和从仿真中获得的脉冲。

我一直为 CS 引脚提供2V 电压、实际上可能会有所不同。 我应该向 CS 引脚提供三角波形还是如何测试?

输出电压为13.2V、这是通过电阻分压器提供给 EA-的转换器输出。 此时没有输出脉冲。当我将输出电压更改为低于12.9V 时,就会有输出脉冲。

为什么会发生这种情况?

如果电路中有任何更正、请帮助我修改。

最后,请帮助我单独测试控制器,对该 IC 的输入要求是什么,或者可以在没有电源电路的情况下单独测试电路吗?

谢谢

此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已在 Vout=12.9V 时获得这些脉冲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    在仿真结果中、您可以看到 COMP 在大约4.25V 时达到高饱和。 当 CS 信号和斜率补偿达到4.25V - 850mV 偏移时、PWM 比较器应跳闸(该偏移未明确显示在方框图中、但您可以在图36中看到)。 当然、将会发生的情况是、当 CS 达到2V 时、逐周期(CBC)比较器将首先跳闸、这将启动断续行为、如图42所示。

    您将向 CS 引脚馈送恒定2V 电压、并且在信号进入 PWM 和 CBC 比较器之前、斜率补偿斜坡将添加到此斜坡。

    您应该监控 SS/EN 引脚并将其与图42进行比较、以查看您的系统处于什么状态。

    接下来该怎么办?
    在 CS 上放置固定的2V 电压是不现实的-您实际上需要找到一种仿真电流斜坡并将其馈入引脚的方法。 第一步、您可以将 OUTA 和 OUTB 连接到其输出。 这将为您提供一个斜坡、您可以调整 RC 值、以便在 Dmax 导通时间结束时(100kHz 时为5us)、它达到大约1V。 CS 引脚上有一个内部下拉电阻、当 PWM 或 CBC 比较器跳闸时激活-在实际情况下、这会将 CS 信号重新设置为0V、以便在下一个周期内读数。 我不确定此行为是否包含在模型中、因此您可能需要添加一些额外电路才能实现。

    另一个问题是 COMP 信号锁定为高电平。 这是误差放大器的输出、因此难以控制。 尝试将误差放大器配置为单位增益缓冲器(连接到 COMP)、然后在 IN-上施加直流电压。 该直流电压将直接馈入 PWM 比较器+输入、并对其进行调整、以便更改占空比。 我将从大约500mV 开始、开始吧。

    当上述更改后、仿真应该相对容易运行、但您必须手动控制 CS 斜坡幅度和 EA-电压、以便它们模仿真实功率级的行为。 您可能希望使用分段线性电压源在 EA-上施加变化的电压。 当然、它可以完成、并且可以为您提供有关如何运行模型的一些经验、但从长远来看、添加功率级可能更好、 尤其是当您希望关闭反馈环路并"正确"使用误差放大器、而不仅仅是作为单位增益缓冲器时。 您始终只需为 MOSFET 添加压控开关即可简化仿真。

    希望这对您有所帮助
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致
    Colin