请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 你好,先生
我将使用控制器 IC UCC28951-Q1设计适用于电池充电器应用的直流/直流转换器。
我的设计规格如下所示
转换器的额定功率1320W
输入电压:310-410Vdc
输出电压:13.2V、100A。
现在、我只想测试控制电路、是否获得所需的栅极脉冲。
下面是连接控制电路
e2e.ti.com/.../Control-circuit.pdf
在电源电路中、我使用的是霍尔效应电流传感器、它在那里被运算放大器放大、并通过低通滤波器将其提供给 CS 引脚、并且向 CS 引脚施加的电压为2V、因为它将在该电压下跳闸。
我一直为 CS 引脚提供2V 电压、实际上可能会有所不同。 我应该向 CS 引脚提供三角波形还是如何测试?
输出电压为13.2V、这是通过电阻分压器提供给 EA-的转换器输出。 此时没有输出脉冲。当我将输出电压更改为低于12.9V 时,就会有输出脉冲。
为什么会发生这种情况?
如果电路中有任何更正、请帮助我修改。
最后,请帮助我单独测试控制器,对该 IC 的输入要求是什么,或者可以在没有电源电路的情况下单独测试电路吗?
谢谢
此致
Rajashekar