This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200损坏问题

Guru**** 2541880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725438/tps25200-tps25200-damage-issue

器件型号:TPS25200

尊敬的所有人:

我的客户测试了 TPS25200、发现在测试后无法正常工作、测试方法是:

将故障连接到 EN 引脚、并使输出短路、测试完成后移除输出负载、但没有输出。 并发现 EN 仍然为高电平、但 VIN 至 GND 显示为低电阻、输入为5V 时电流约为60mA。

断电后再加电、仍然没有输出、但从 VIN 开始、仍然有~60mA 的电流吸收器。

您能否帮助检查和解释此过程中发生的情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    Faultb 是开漏输出、将它连接到 EN 引脚不应导致器件故障。 将此连接一起进行的目的是什么?
    您能否在此事件期间共享 Vin、Vout、EN、Iin 的测试波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    对我来说真的很奇怪。

    客户现在没有配件、如果他们得到样片、我会让他们检查波形。
    那么、您能否同时检查您一侧的工作台测试。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否从客户那里获得了任何更新?
    我有一个我喜欢保留的 EVM。 如果您希望我订购样片、以便从我的终端进行基准验证、请告诉我吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我仍然无法获取器件、因此客户不会在其电路板上测试器件。
    当我们重复测试时、我将向您提供更新。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否会在获得更新/测试结果后立即关闭此主题并重新打开新主题?
    谢谢!

    此致、
    Rakesh