Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25200 尊敬的所有人:
我的客户测试了 TPS25200、发现在测试后无法正常工作、测试方法是:
将故障连接到 EN 引脚、并使输出短路、测试完成后移除输出负载、但没有输出。 并发现 EN 仍然为高电平、但 VIN 至 GND 显示为低电阻、输入为5V 时电流约为60mA。
断电后再加电、仍然没有输出、但从 VIN 开始、仍然有~60mA 的电流吸收器。
您能否帮助检查和解释此过程中发生的情况?
谢谢。