Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
你好
我最近阅读了您的应用文档《UCD3138系列-实用设计指南应用报告》、文档编号 SLUA779A、作者:Sean Xu。
我有一些问题要问你。
"ADC 输入是单端信号。 如果传感走线很长、请将其远离辐射源"、请见文档"2.2 ADC 引脚"。
什么是"辐射源"? 它是变压器、电感器、MOS 管、整流器还是 PWM 驱动器?
2."由于 EAP 和 EAN 用于反馈环路、因此必须在100pF 至1000pF 的范围内选择 C。 R 是使用低电阻的首选。" 在文档"2.3 EAP 和 EAN Pins (2.3 EAP 和 EAN 引脚)"中。
电容器 C 是否用于滤除差模干扰? 我们希望电阻器 R 的电阻较小、我可以移除电阻器 R 吗?
3.在文档"EMI 和 EMC 缓解指南"中,"通过屏蔽初级侧"绕组,可以实际降低 EMI,使周围电路的工作环境更安静"。
如何屏蔽变压器的初级绕组?
在"特别注意事项"文档中、"必须使用网短电阻器或大铜线迹通过多个过孔将 PGND 连接到功率 RTN。"
"网络短路电阻器"是否意味着0欧姆电阻器?
我无法理解这段话的含义? 我不知道图片中的黄色和紫色层的作用是什么。 它只是两块铜吗?