This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关文档 SLUA779A "UCD3138系列-实用设计指南应用报告&quot 的一些问题;

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746485/ucd3138-some-questions-about-the-document-slua779a-ucd3138-family---practical-design-guideline-application-report

器件型号:UCD3138

你好
我最近阅读了您的应用文档《UCD3138系列-实用设计指南应用报告》、文档编号 SLUA779A、作者:Sean Xu。

我有一些问题要问你。

"ADC 输入是单端信号。 如果传感走线很长、请将其远离辐射源"、请见文档"2.2 ADC 引脚"。

  什么是"辐射源"? 它是变压器、电感器、MOS 管、整流器还是 PWM 驱动器?

2."由于 EAP 和 EAN 用于反馈环路、因此必须在100pF 至1000pF 的范围内选择 C。 R 是使用低电阻的首选。" 在文档"2.3 EAP 和 EAN Pins (2.3 EAP 和 EAN 引脚)"中。

电容器 C 是否用于滤除差模干扰? 我们希望电阻器 R 的电阻较小、我可以移除电阻器 R 吗?

3.在文档"EMI 和 EMC 缓解指南"中,"通过屏蔽初级侧"绕组,可以实际降低 EMI,使周围电路的工作环境更安静"。

如何屏蔽变压器的初级绕组?

在"特别注意事项"文档中、"必须使用网短电阻器或大铜线迹通过多个过孔将 PGND 连接到功率 RTN。"

"网络短路电阻器"是否意味着0欧姆电阻器?

5.

我无法理解这段话的含义? 我不知道图片中的黄色和紫色层的作用是什么。 它只是两块铜吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "ADC 输入是单端信号。 如果传感走线很长、请将其远离辐射源"、请见文档"2.2 ADC 引脚"。

      什么是"辐射源"? 它是变压器、电感器、MOS 管、整流器还是 PWM 驱动器? 注释: 它来自 MOSFET、电感器等开关元件...

    2."由于 EAP 和 EAN 用于反馈环路、因此必须在100pF 至1000pF 的范围内选择 C。 R 是使用低电阻的首选。" 在文档"2.3 EAP 和 EAN Pins (2.3 EAP 和 EAN 引脚)"中。

    电容器 C 是否用于滤除差模干扰? 我们希望电阻器 R 的电阻较小、我可以移除电阻器 R 吗?  注释:RC 用于不同的时间常量。 通常、R 不能被移除。

    3.在文档"EMI 和 EMC 缓解指南"中,"通过屏蔽初级侧"绕组,可以实际降低 EMI,使周围电路的工作环境更安静"。

    如何屏蔽变压器的初级绕组?  注释:使用箔将其封装

    在"特别注意事项"文档中、"必须使用网短电阻器或大铜线迹通过多个过孔将 PGND 连接到功率 RTN。"

    "网络短路电阻器"是否意味着0欧姆电阻器?   注释:网络短路优于电阻器

    5.

    我无法理解这段话的含义? 我不知道图片中的黄色和紫色层的作用是什么。 它只是两块铜吗? 注释:  它显示了不同的 PCB 层  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我明白了。