Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22969
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22969 主题中讨论的其他器件:TPS22990、
您好!
我在电源部分使用上述开关。
VBIAS 和 VIN 是否可以与5V 相同? 是否存在任何问题?
我只有一个可用电源。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.