This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:VBIAS 和 VIN 是否相同- 5V?

Guru**** 2499155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731286/tps22969-can-vbias-and-vin-be-same---5v

器件型号:TPS22969
主题中讨论的其他器件:TPS22990

您好!

我在电源部分使用上述开关。

VBIAS 和 VIN 是否可以与5V 相同? 是否存在任何问题?

我只有一个可用电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    此配置不应出现任何问题、如果您的输入电源处于可插入/拔出的情况、请确保 ENABLE 为低电平、以防止启动行为异常。

    如果您正在寻找其他保护和状态功能、我建议您查看 TPS22990、它提供的电源正常状态和比 TPS22969更小的封装。

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    在本例中、VBIAS 和 VIN 均以相同的方式斜升。