This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:最大输出电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747230/bq25120a-max-output-current

器件型号:BQ25120A

Howdy、

只要系统负载不超过输入电流限制、以下解决方案应该是可以接受的、对吧?

我从下面的 e2e POST 中收集到的是 、在仅电池模式下、您可以上拉至850mA (BATOCP)限制。 当 VIN 存在时、它可以高达 ILIM 电流设置+ BATOCP 限制。 我想提出的一点意见是、在电池电量耗尽的情况下、我们需要确保负载不超过输入能力、对吧?

谢谢、

Joe Stephan - FAE

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/714867?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25120a%20current%20output 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    正确。 存在适配器和电池时、您可以获得高达 ILIM + BATOCP 的电流。 (当然还有能够支持它的适配器)

    我会在 BQ25120A 旁边的 PMID 上添加一个本地电容器。

    在电池电量耗尽的情况下、您将能够接收 ILIM、因为 VDPPM 可能会切断充电以确定系统优先级。

    此致、
    Gautham