Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM5175并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
开关频率变化的相关问题
根据数据表、
仅在 Fsw = 200kHz 和500kHz 这两个条件下指定规格、
是否有一个图形或某种信息来了解特定频率的变化。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一