This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:开关频率偏差

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731365/lm5175-deviation-of-switching-frequency

器件型号:LM5175

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM5175并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

开关频率变化的相关问题

根据数据表、
仅在 Fsw = 200kHz 和500kHz 这两个条件下指定规格、
是否有一个图形或某种信息来了解特定频率的变化。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinichi

    再次感谢。 我们对振荡器在低频和高频下的特性进行了表征、数据表限制基本上描述了温度范围内的极端频率容差、它还包括从批次到批次的器件的工艺变化。 这两个数据点之间的任何特定频率都更接近。 很抱歉、我们没有经过测试的图表来显示变化曲线。 您可以在两个数据点之间画一条线、以获得特定频率下的估计频率变化。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    我知道没有图形、需要使用高频和低频进行估算。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一