This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:谷值电流感测方向

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731543/lm5175-direction-of-valley-current-sense

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM5175、对谷值电流感应有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 LM5175和 LM5176降压运行期间的过流保护、

在检测到低侧(电感纹波电流的谷值侧)时、它对双向流动是否有效?

(背景)

在输出侧电容器的电容较大(例如2200 uF×3等)的条件下

在降压工作模式下使用 CCM 释放 OVP 时、如果反向电流从输出电容器侧通过检测电阻流向 GND、则会担心无法执行检测。

在最坏的情况下、我们担心这条路线的各个部分不会中断。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我看到您的担忧。 实际上情况并非如此。 LM5175/75根据实时 VOUT 和 VIN 条件决定其工作模式。 在任何情况下、当输出电压仍然高于输入电压时、电路仅在降压模式下运行。 因此、升压峰值电流限制仍在发挥作用、反向电流不会消失、从而导致损坏。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一