Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: LM5176
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM5175、对谷值电流感应有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
关于 LM5175和 LM5176降压运行期间的过流保护、
在检测到低侧(电感纹波电流的谷值侧)时、它对双向流动是否有效?
(背景)
在输出侧电容器的电容较大(例如2200 uF×3等)的条件下
在降压工作模式下使用 CCM 释放 OVP 时、如果反向电流从输出电容器侧通过检测电阻流向 GND、则会担心无法执行检测。
在最坏的情况下、我们担心这条路线的各个部分不会中断。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一