This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175和 LM5176的电流限制规格

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731431/lm5175-current-limit-spec-of-lm5175-and-lm5176

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM5175和 LM5176。

他有疑问,请您提出建议。

--

过流保护的规格由电气特性决定。

每个规格由电压值指定。

我认为这些电压与 VREF 相关、  

为 LM5175和 LM5176的 VREF 指定了多大百分比或多少 mV (最小值/典型值/最大值)?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    再次感谢您关注 LM5175/76。 正如我在回复您的其他帖子时提到的、我建议您的客户使用 Lm5176。

    我们以电压形式表示电流限制的原因是电流信号是通过感应电阻器获得的。 它们不是单个 VREF、而是在生产期间单独修整。 每个器件的电流限制变化不大。 数据表限制包括所有温度变化以及从批次到批次的产品的工艺变化。 请按照以下方式解释:您从 TI 购买的任何器件都应在这些限制范围内。

    谢谢
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    我知道电流限制电路不仅包含 VREF、还包含其他电路。
    该规格指定了所有因素。

    我将与客户分享您的答案。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    欢迎您的到来!

    让我关闭这里的这个主题、您可以通过新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao