This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92691:Webench 设计检查

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731347/webench-tools-tps92691-webench-design-check

器件型号:TPS92691

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 E2E 会员:

我仿真 LED 驱动器 TPS92691、

VIN=36V、VOUT=42V、IOUT=8A

对于此设计、是否正常? 我发现 TPS92691描述 Imax = 5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    输出电流可能高于5A、具体取决于工作频率、外部 FET 和功率级元件。 高输出功率的真正问题是外部 FET、它需要具有低 Rdson。 使用较低的 RDSon FET 时、栅极电荷将为高电平以打开和关闭它、因此 TPS92691的栅极驱动能力以及 FET 和开关频率将决定它是否可行。

    对于您的设计、您提到您希望以1MHz 的频率进行开关。 由于 FET 具有高栅极电荷、因此这对于该功率水平而言开关频率过高。 它可设计用于80KHz 至200kHz 等较低频率和适当的 FET、但这是一种系统级设计、在效率、尺寸和热性能方面存在折衷。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回复!

    1MHz 频率是 IC 最大值、而不是我的条件。

    我将按照您的建议进行设计、非常感谢!