This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:在实现的输出电压方面不可靠

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745169/tps5401-experiencing-unreliability-in-terms-of-the-achieved-output-voltage

器件型号:TPS5401

我们根据以下原理图使用它、但在实现的输出电压应该为3.3VDC (通常为3.3V)方面存在不可靠的情况、但其他时间可能在大约2.7V 至3.6V 之间变化(这是在5.0V 输入下测试的)。 将原理图分为两个部分、以使值清晰可见。  下面的原理图中有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已将您的查询转发给产品专家。 同时、我查看了原理图。 您是否验证了补偿值是否正确?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    补偿值是什么意思? 如果是 R701、R702和 R705、则它们是计算值。  

    您能否帮助再次确认这些值是否适用于 VIN=5V 和 VOUT=3、3V?

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    数据表中提供了用于计算补偿组件值的公式。 请注意、您可以将高频极点(由 R706、C706设置)置于半开关频率、以提供噪声衰减(HF 极点通常位于输出电容 ESR 零点处、但考虑到低 ESR 陶瓷输出电容、Fesr 在此处非常高)。

    另请转发您的 PCB 布局以供查看。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四层 PCB:

    铜顶层:

    TPS5401的 PowerPAD 包含五个用于接地的镀通孔(见下文)。 TPS5401的引脚9也接地。

    铜底层:

    地面是红色的大区域

    铜内层2:

    地面是红色的大区域

    铜内层3:

    地面是红色的大区域

    镀通孔:

    TPS5401的 PowerPAD 包括五个用于接地的镀通孔–大致位于上图的中心。

    在今天的测试中、我们还看到了5.6V 输出、而它应该是3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    装配体如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您能帮助重新打开此问题吗?
    意外点击了绿色按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    布局看起来是可以接受的。 输入电容器和电感器靠近 IC、而 COMP 网络组件靠近 COMP 引脚。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    非常感谢!
    输出变化较大的原因可能是什么?
    R701、R702、R705根据3.27V 输出进行计算。 但输出在2.7~3.6V 之间变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请发送输出电压和 SW 节点电压的波形。 它是正弦波振荡行为吗?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason:
    您还可以使用 Webench 计算设计的补偿值。
    您的输入、输出电压和电流要求是什么?

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    感谢您的建议! 我们将根据 WEBENCH 的结果进行调试。
    WEBENCH 很有用、功能也很强大。
    您将会知道是否通过引用 WEBENCH 结果来解决该问题。