This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175和 LM5176的 OVP 规格

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731371/lm5175-ovp-spec-of-lm5175-and-lm5176

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM5175和 LM5176。

他对 OVP 规格有一些要求。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)您能告诉我 LM5175和 LM5176输出过压保护(OVP)功能规格的最小/最大值吗?

(2)如果输出过压保护工作、是否会停止所有四个开关 FET 或停止四个开关 FET 中的哪一个?

(3)检测 OVP 和停止 FET 之间的延迟时间是多少?

(4)我想使用调节输出电压。

当输出电压从24V 变为12V 时、是否有可能损坏 FET 和 Rsense。

当发生电压变化时、此时会发生 OVP、因此有可能出现从输出到低侧 FET 的反向电流。

LM5175和 LM5176能否保护这种情况?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    原始问题的答案(很抱歉、我不复制并在此处逾期):
    (1)我们只有典型值、这些值由设计保证、但在特性描述期间没有进行特别测试。
    (2)在 OVP 事件期间、所有 FET 停止。
    (3)延迟时间没有特性、但不应超过1us。
    (4)这是一个很好的问题。 它不会损坏 Rsense 和 FET、但如果您通过控制 FB 电压来调节 Vout、过快的变化会导致 OVP 事件、运行将停止、稍后重新启动。 为了防止这种中断、应逐渐施加电压调节控制、从而留出转换时间。

    在这种情况下、反向电流将从输出流向输入。 是的、低侧降压开关可能具有一些电压应力。 但是、它自然被高侧体二极管钳制。

    简而言之、是的 LM5175/76可保护此类条件。 确保您的布局经过优化(请参阅我们的数据表和 EVM 示例)、以使高侧 FET 体二极管有效。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的快速回复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一