Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25606, BQ24040
您好!
我要求一个新项目在外部电源出现故障时能够保持运行一小段时间。 目前、我使用封装的直流/直流转换器为系统提供5V 电压。 然后、该5V 电压还用于通过 LDO 提供3.3V 电压。
我对电流直流/直流转换器非常满意、因此我想知道是否存在一个单芯片解决方案、它允许我通过这个稳压5V 电源为电池充电、如果出现故障、则使用电池作为电源来维持5V 输出。 该电流必须提供的最大电流为~350mA。
为了缩短设计时间并快速提供可靠的解决方案、我希望找到高度集成的解决方案。 是否有人可以为可能符合我的要求的器件提出建议?