This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找电池充电 IC 以提供5V 电压并充当"UPS"

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25606, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745770/looking-for-a-battery-charging-ic-to-supply-5v-and-act-as-a-ups

主题中讨论的其他器件:BQ25600BQ25606BQ24040

您好!

我要求一个新项目在外部电源出现故障时能够保持运行一小段时间。 目前、我使用封装的直流/直流转换器为系统提供5V 电压。 然后、该5V 电压还用于通过 LDO 提供3.3V 电压。  

我对电流直流/直流转换器非常满意、因此我想知道是否存在一个单芯片解决方案、它允许我通过这个稳压5V 电源为电池充电、如果出现故障、则使用电池作为电源来维持5V 输出。 该电流必须提供的最大电流为~350mA。

为了缩短设计时间并快速提供可靠的解决方案、我希望找到高度集成的解决方案。 是否有人可以为可能符合我的要求的器件提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、
    您计划使用的电池的充电电压是多少?

    此外、即使由电池单独供电、您是否还需要5V 的输出电压? 这需要一个降压/升压充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    我可能会使用单节锂离子电池、因此最大值可能为3.7V 或4.2V。

    是的、仅通过电池供电时、我需要5V 和3.3V 电源轨才能继续工作。 我知道我需要一个升压转换器来通过电池电压实现这一目标、但我希望也许有一个集成的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    TI 大多数较新的开关降压型充电器都具有 OTG 模式、在该模式下、充电器作为升压转换器反向运行降压转换器、并在输出端提供5V 电压。 bq25600系列可能适合您。 如果您没有主机处理器、我建议查看 bq25606独立版本。 当 OTG 引脚被拉至高电平、在 VBUS=5V 被移除后的短暂延迟之后、充电器将从电池向 VBUS 提供5V 电压。 挑战将是在此延迟期间提供5V 电源。 可能是系统中的大电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反馈到 VBUS 的电源可能会有多短的延迟?

    我有一个主机控制器、但我希望尽可能简化解决方案、以减少任何额外的开发时间、因此如果此延迟不是太大/可以根据您的建议使用大电容器进行补偿、bq25606可能是理想之选。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找有关这方面的后续行动。

    我找不到任何有关可能的电源返回延迟的时序信息。 系统可能会看到200mA 的峰值电流、因此如果延迟远长于几毫秒、则可能是不可行的。

    此外、如果我想使用该器件的非独立 I2C 版本、默认情况下它的功能是否与独立版本一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我上次听说过这件事已经有3天了。 我真的需要一些答案来尽快指导我的设计。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    默认情况下、独立器件的工作方式与主机控制的器件类似、但您可以使用外部元件来设置充电电流、电池稳压电压、输入电流限制以及无法访问状态/故障寄存器。

    为了确定确切的延迟时间、我必须在工作台上进行测试、但可能处于30ms 的时间范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    根据我的基准测试、移除 VBUS 时、bq25606不会自动进入 OTG。 它需要切换 OTG。 这可以通过一个简单的电路来实现、该电路在 VBUS 下降但40ms 延迟(空载、负载较长)对于您的应用来说太长时将 OTG 引脚拉至高电平。 因此、我建议使用电池充电器(BQ24040 1A 充电器)、由5V 电源供电、电池连接到5V 升压转换器和200mA 3.3V LDO 组合(TPS61120RSA)。 您可以使用二极管或5V 电源和升压转换器的输出。