Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ27426
您好!
我们使用的是 BQ24075充电器和 BQ27426电量监测计。 第一轮设计有问题、我们无法使充电器正常工作、因此我们正在重新设计、并有几个问题。
1. BQ24075的散热焊盘(我们在其上放置 了5个接地过孔以连接到下面的接地层- 接地是电路板中的第二个平面)是否也应直接连接到顶层的充电器接地引脚(引脚8) ? 换言之、我们是否应该使用 顶部的迹线将散热焊盘(散热焊盘上有过孔)直接与充电器的接地引脚短接? 我们在 TI 工厂看到了参考设计、其中使用布线来短接散热焊盘和充电器的 VSS 引脚、还采用了根本不遵循该方案但 仅通过 平面短接接接接地的布局。
2.充电器的接地引脚(8)是否应直接连接到电池组的-ve 端子、顶部应有宽迹线、或者通过接地层进行连接、这样做就足够好了?
3.测量仪表 VSS 引脚/凸点(9焊球 BGA 封装的中心凸点)是否应使用金属迹线连接到电池的-ve 端子和充电器的接地引脚(引脚8)、或者它们都可以通过接地层进行连接? 对于监测计的 BGA 封装(移动电话部件)、顶层没有额外的空间可以逃逸接地线迹、因此连接只能通过接地层、这是否会造成问题?
4.充 电器和电池组的-ve 端子的去耦电容 VSS 端子和电量监测计的 VSS 凸点是否应 全部通过接地平面连接、 或全部需要用迹线短接在顶层? 在顶部有一条迹线短接所有 VSS 引脚、凸点和电容器端子时、存在空间不足的问题、如果所有接地端子仅通过其通常处于任何设计中的以下平面短接、是否存在任何问题?
了解充电器和监测计的顶部必须短接哪些接地端子、除了通过平面的连接外、还必须使用布线。
非常感谢您的帮助。
Andy