This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075布局问题和问题

Guru**** 2498945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730930/bq24075-bq24075-layout-questions-and-concerns

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ27426

您好!

我们使用的是 BQ24075充电器和 BQ27426电量监测计。 第一轮设计有问题、我们无法使充电器正常工作、因此我们正在重新设计、并有几个问题。

1. BQ24075的散热焊盘(我们在其上放置 了5个接地过孔以连接到下面的接地层- 接地是电路板中的第二个平面)是否也应直接连接到顶层的充电器接地引脚(引脚8) ? 换言之、我们是否应该使用 顶部的迹线将散热焊盘(散热焊盘上有过孔)直接与充电器的接地引脚短接? 我们在 TI 工厂看到了参考设计、其中使用布线来短接散热焊盘和充电器的 VSS 引脚、还采用了根本不遵循该方案但 仅通过 平面短接接接接地的布局。  

2.充电器的接地引脚(8)是否应直接连接到电池组的-ve 端子、顶部应有宽迹线、或者通过接地层进行连接、这样做就足够好了?

3.测量仪表 VSS 引脚/凸点(9焊球 BGA 封装的中心凸点)是否应使用金属迹线连接到电池的-ve 端子和充电器的接地引脚(引脚8)、或者它们都可以通过接地层进行连接? 对于监测计的 BGA 封装(移动电话部件)、顶层没有额外的空间可以逃逸接地线迹、因此连接只能通过接地层、这是否会造成问题?

4.充 电器和电池组的-ve 端子的去耦电容 VSS 端子和电量监测计的 VSS 凸点是否应 全部通过接地平面连接、 或全部需要用迹线短接在顶层? 在顶部有一条迹线短接所有 VSS 引脚、凸点和电容器端子时、存在空间不足的问题、如果所有接地端子仅通过其通常处于任何设计中的以下平面短接、是否存在任何问题?  

了解充电器和监测计的顶部必须短接哪些接地端子、除了通过平面的连接外、还必须使用布线。

非常感谢您的帮助。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您能否发布布局以供审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ24075_2D00_routing.pdfHiRaheem、

    我可以使用单独的邮件离线查看它、我没有权限将完整版块布局粘贴到这里。  我要附加一个箔片、该箔片具有与我发布的问题相关的布局。 请查看箔片。 我期待你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    请离线发送给我。