This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:电池充电时过流

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746939/bq24250-overcurrent-when-charging-battery

器件型号:BQ24250

大家好、

今天、当我们使用 USB 为定制板充电时、我们的一台计算机将自动锁定。 我们的定制板包含锂电池和 BQ24250。

我们发现过流/过压安全是导致计算机关闭的原因、我们强烈认为这是由电路板引起的。

在 BQ24250数据表的表1之后、我们将 EN1和 EN2接地、以将 USB 电流限制为500mA。

=>是否在任何情况下禁用此电流保护? 什么可能导致 BQ24250消耗的电流超过 ILIM?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuliano、

    当 VIN 缓慢上升(<5V/10ms)时、ILIM 唯一已知问题出现。 在这种情况下、ILIM 引脚短路检测报告 ILIM 短路、因此由于时序问题、将输入电流限制设置为2A。 此修复方法通过在 LDO 与接地端之间添加1k Ω 电阻来降低 LDO 上升时间。