Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 大家好、
今天、当我们使用 USB 为定制板充电时、我们的一台计算机将自动锁定。 我们的定制板包含锂电池和 BQ24250。
我们发现过流/过压安全是导致计算机关闭的原因、我们强烈认为这是由电路板引起的。
在 BQ24250数据表的表1之后、我们将 EN1和 EN2接地、以将 USB 电流限制为500mA。
=>是否在任何情况下禁用此电流保护? 什么可能导致 BQ24250消耗的电流超过 ILIM?
此致