This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880 IIC 问题

Guru**** 2561530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, BOOST-PSEMTHR-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746839/tps23880-tps23880-iic-problem

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007

尊敬的先生:

 TPS23880和 MSP430 IIC 通信具有3条线路(SDAI、SCL、SDAO)。

普通 IIC 是否不是2行(SDA、SCL)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的 PSE 器件具有3个用于 I2C 的引脚、但这对于应用来说无关紧要。 如果您需要在 MCU 和 PSE 之间进行隔离、则可以通过将 SDAI 和 SDAO 引脚连接在一起来选择双向隔离。 如果您不想使用双向隔离器、请参阅 BOOST-PSEMTHR-007 (TPS23880EVM 主板)原理图。 如果您不需要隔离、只需将 SDAI 和 SDAO 连接在一起、并连接到 MCU 侧的 SDA 即可。 谢谢。

    此致、

    一分钱