This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:VSTOR 电压不一致

Guru**** 2498355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729842/bq25504-inconsistent-vstor-voltage

器件型号:BQ25504

您好!

这是我正在处理的电路的原理图。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq25504_2D00_sch.pdf

我已通过外部电缆将 VOC_SAMPLE 引脚连接到 VSTOR (以禁用 MPPT)(事实证明它不应悬空)。 从 TI 提供的用于计算 BAT_UV 和 BAT_OV 电阻值的 Excel 文件中 、我认为我设置 BAT_UV=2.7V、BAT_OV=3.5V。 然而,即使 VSTOR 充电电压超过1.8V 阈值,电池也未连接。 此外,VSTOR 升至 7V 甚至10V (是的,炸我的芯片:'|)这是正常的吗?  另一个问题是使用千欧 电阻而不是 Mohm 电阻来设置数据表中提到的参数是否方便?

注意:我认为我已经误解了这个芯片的机制。 我认为只要我将 BAT_OV 设置为某个所需的值、VSTOR 就不会超过该值、我猜我错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerem、

    关于电阻器尺寸、较大的电阻器消耗的电流较少、因此如果输入源较弱、则不会浪费功率。 如果您的电源可以提供电源、并且您的应用不关心效率、则可以使用尺寸更小的电阻器。

    关于 VBAT_OV、正确的方法是、当 VSTOR 达到编程的 VBAT_OV 阈值时、IC 应停止升压。 根据您的描述、升压转换器似乎在开环运行、即 VBAT_OV 电阻器未连接。 能否更换 IC 并在 VSTOR 上施加负载以防止其过压? 然后使用示波器监控 RDIV 引脚、如 d/s 图19所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载:1KOhm

    VBAT=4.1V

    VSTOR=4.7V

    RDIV:

    我仔细检查了电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerem、

    第一个脉冲应处于 VSTOR 电压、第二个脉冲应处于 VBAT_OV 电压的2/3。 我从未使用过如此小的电阻器测试过该器件。 它们可能正在加载 RDIV。 您可以增加10倍或稍高一点、然后重试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以让 VOC_SAMP 浮动吗? 它是否会干扰设备的控制环路?

    --尽快尝试使用更大的分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、不是 它具有非常高的阻抗、并会浮动至可能不适用于您的应用的电压。 如果您想要禁用 MPPT 功能、您可以连接到 VSTOR 或将电压设置为接近您的低阻抗(我假设)电源、而该电源没有 MPP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我已经尝试了各种东西。 当 VOC_SAMP 连接到 VSTOR 时。
    VBAT=4.1V
    VBAT_OV = 3、538V (使用较大的电阻器)

    我既没有从 RDIV 也没有从 VSTOR 获取任何脉冲。 禁用升压时,是否也会禁用 VSTOR?
    然而、IC 消耗电能、但并未发热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VBAT_OV 将 VSTOR 调节为3.5V、则 RDIV 必须在某个点进行脉冲。 但是、VSTOR 如何为3.5V、VBAT 如何为4.1V。 两种情况之间有一个 FET、认为它应该打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我终于获得了有意义的结果、

    VBAT:4.02V

    VSTOR:4.08V

    和 VRDIV 脉冲:

    VBAT_OV 设置为3.538V

    芯片似乎正确理解了 VBAT_OV。 然而、我想知道 VSTOR 为何高于 VBAT_OV。 这是由电池电压高于 VBAT_OV 引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 是的、如果作为 VBAT 连接的电池高于 VBAT_OV、并且 VSTOR 和 VBAT 之间的内部 PFET 导通、则 VSTOR 的电压将为电池电压。