您好!
这是我正在处理的电路的原理图。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq25504_2D00_sch.pdf
我已通过外部电缆将 VOC_SAMPLE 引脚连接到 VSTOR (以禁用 MPPT)(事实证明它不应悬空)。 从 TI 提供的用于计算 BAT_UV 和 BAT_OV 电阻值的 Excel 文件中 、我认为我设置 BAT_UV=2.7V、BAT_OV=3.5V。 然而,即使 VSTOR 充电电压超过1.8V 阈值,电池也未连接。 此外,VSTOR 升至 7V 甚至10V (是的,炸我的芯片:'|)这是正常的吗? 另一个问题是使用千欧 电阻而不是 Mohm 电阻来设置数据表中提到的参数是否方便?
注意:我认为我已经误解了这个芯片的机制。 我认为只要我将 BAT_OV 设置为某个所需的值、VSTOR 就不会超过该值、我猜我错了。