This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bqStudio ASCD 设置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746959/bq40z50-r2-bqstudio-ascd-settings

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我对 bqStudio 功能有疑问:

当我尝试设置放电短路(ASCD)保护中的电流限值时、我在手册中看到、我需要3个设置、我可以在表 A-8、表 A-10和表 A-12 (Vsense 值阈值和两个延迟阈值)中找到这些设置。
当我打开 GUI 时、我只看到两个字段。 (请参阅随附的图像)

问题:

1.1)我是否正确理解、即前4位-它是时间延迟阈值、后4位- Vsense 阈值?
在上面的示例中- ASCD 设置是否意味着([SCDDx2]= 1):Vsense =-200mV;Delay1 = 854us、Delay2 = 854us?

1.2)如果我写入0xFF 会发生什么情况-因为我看到寄存器可以接受高达0xFF 的最大值?

2) 2)"计数器解码延迟"、"复位"和"恢复"参数之间有何差异? 可能有一个文档描述了 BMS IC 中使用的所有保护的所有术语和通用参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下答案:

    1.1)我是否正确理解、即前4位-它是时间延迟阈值、后4位- Vsense 阈值?  是的、没错。 请参阅 TRM 中的下图。
    在上面的示例中- ASCD 设置是否意味着([SCDDx2]= 1):Vsense =-200mV;Delay1 = 854us、Delay2 = 854us?  

    SCDDx2位位于数据存储器中的设置->AFE 保护控制下。 默认情况下、它设置为零。 因此、对于默认设置、VSense =-100mV、Delay1 = 427us、Delay2 = 427us。

    1.2)如果我写入0xFF 会发生什么情况-因为我看到寄存器可以接受高达0xFF 的最大值? 不应向保留位写入"1"。 我不确定会发生什么情况(或是否会发生任何情况)、但应保留为"0"。

    2) 2)"计数器解码延迟"、"复位"和"恢复"参数之间有何差异? 可能有一个文档描述了 BMS IC 中使用的所有保护的所有术语和通用参数? TRM 的第2.7.3节中有一个表格描述了基于这些参数的行为。 "计数器解码延迟"和"复位"设置了从锁存条件复位的参数、而"恢复"设置了从非锁存 SCD 条件恢复的时序。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!