主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我对 bqStudio 功能有疑问:
当我尝试设置放电短路(ASCD)保护中的电流限值时、我在手册中看到、我需要3个设置、我可以在表 A-8、表 A-10和表 A-12 (Vsense 值阈值和两个延迟阈值)中找到这些设置。
当我打开 GUI 时、我只看到两个字段。 (请参阅随附的图像)
问题:
1.1)我是否正确理解、即前4位-它是时间延迟阈值、后4位- Vsense 阈值?
在上面的示例中- ASCD 设置是否意味着([SCDDx2]= 1):Vsense =-200mV;Delay1 = 854us、Delay2 = 854us?
1.2)如果我写入0xFF 会发生什么情况-因为我看到寄存器可以接受高达0xFF 的最大值?
2) 2)"计数器解码延迟"、"复位"和"恢复"参数之间有何差异? 可能有一个文档描述了 BMS IC 中使用的所有保护的所有术语和通用参数?