This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62510:将 TPS62510存储在高温下

Guru**** 2498345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731258/tps62510-storing-tps62510-at-high-temps

器件型号:TPS62510

您好!

一般焊接后的储存温度问题。

例如、如果所有组件都是通过指定的

贮存温度 Tstg: -65...+125°C

工作温度(或结温,无论如何) TJ: -40...+125°C

在指定其完整焊接 PCB 作为一个成品器件的存储温度时、我们应考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很高兴为您提供支持。
    您需要将存储温度视为 Tstg:-65...+125°C