请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62510 您好!
一般焊接后的储存温度问题。
例如、如果所有组件都是通过指定的
贮存温度 Tstg: -65...+125°C
工作温度(或结温,无论如何) TJ: -40...+125°C
在指定其完整焊接 PCB 作为一个成品器件的存储温度时、我们应考虑什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一般焊接后的储存温度问题。
例如、如果所有组件都是通过指定的
贮存温度 Tstg: -65...+125°C
工作温度(或结温,无论如何) TJ: -40...+125°C
在指定其完整焊接 PCB 作为一个成品器件的存储温度时、我们应考虑什么?