This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电池组系统的电池充电指示灯

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746203/bq35100-battery-charge-indicator-for-battery-pack-system

器件型号:BQ35100

您好!

我想将此芯片(BQ35100)用于我们为锂亚硫酰氯电池开发的电池组外壳系统。

在同一个外壳中、电池组可以是3.6V、7.2V、10.8V 或14.4V。 我的问题是、电量监测计是否适合这样的应用、在这种应用中、它可能会监测3.6V 电池组、然后下次外壳充满电时、它可能是10.8V、依此类推。 每次更换电池组时、是否需要重新校准芯片? BQ35100是否存在与我刚才介绍的应用类似的应用?  

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl

    每次插入电池组时、都需要重新校准器件。 此外、对于2s+方案、3.6V (1s)的电路是不同的。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、我还有两个问题...

    1.在包含 BQ35100的外壳中插入不同电压时、器件上是否有可存储不同黄金映像的设施可自动加载?

    对我们来说、另一个问题是 BQ35100的最大电流为32000mA、我们是否可以像调节电压那样对电流进行分次、以便将 BQ35100的最大电流增加8倍? 我们的电池容量可能高达240Ah。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.否
    2.是的,你可以。 请参阅以下适用于此器件的应用手册
    www.ti.com/.../slua760

    谢谢
    Onyx