请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好!
我想将此芯片(BQ35100)用于我们为锂亚硫酰氯电池开发的电池组外壳系统。
在同一个外壳中、电池组可以是3.6V、7.2V、10.8V 或14.4V。 我的问题是、电量监测计是否适合这样的应用、在这种应用中、它可能会监测3.6V 电池组、然后下次外壳充满电时、它可能是10.8V、依此类推。 每次更换电池组时、是否需要重新校准芯片? BQ35100是否存在与我刚才介绍的应用类似的应用?
谢谢、
Karl