尊敬的论坛:
我们将使用 EV 电路板对 TPS61240进行产品测试。 我们的产品包含150mA 的负载、该负载每1ms 打开一次、仅为50uS。 根据数据表、TPS61240应该能够很好地处理这个问题。 遗憾的是、当我们使用它时、器件持续消耗约290mA 的电流。 我们在输入和输出线路以及 TPS61240上都添加了22uF 电容器、并且示波器上的电压看起来稳定。 有什么想法会导致该过大电流? 旁路 TPS61240时、电流消耗正常。
此致、
Tijn Kooijmans
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的论坛:
我们将使用 EV 电路板对 TPS61240进行产品测试。 我们的产品包含150mA 的负载、该负载每1ms 打开一次、仅为50uS。 根据数据表、TPS61240应该能够很好地处理这个问题。 遗憾的是、当我们使用它时、器件持续消耗约290mA 的电流。 我们在输入和输出线路以及 TPS61240上都添加了22uF 电容器、并且示波器上的电压看起来稳定。 有什么想法会导致该过大电流? 旁路 TPS61240时、电流消耗正常。
此致、
Tijn Kooijmans
您好、Jasper、
我的输入电压为3.7V。 请找到所附的示波器图像。 我注意到、SW 持续显示3.75MHz 信号而不会出现中断。
在10mA 持续负载下、它运行良好、TPS61240的功耗非常低。
此致、
Tijn
您好、Jasper、
负载是一个 NFC 天线、它是一个电感负载。 我今天尝试的另一件事是根本不打开和关闭天线、因此电流持续为120mA。 使用直流/直流转换器时、电流消耗为400mA、陶瓷电容器开始唱歌。 我这次使用了4V 的输入电压。
当以35Ohm 的电阻负载尝试电动汽车电路板时、电流消耗为225mA、Vin = 4V、这似乎很合理(如果我对、效率为83%)
此致、
Tijn
您好、Jasper、
在测量电流波形时、我确实得到了一个更接近的值。 事实证明、存在连续抽取、即使50us 脉冲之间应存在1ms 的间隔。 事实证明、这是在使用直流/直流转换器时始终触发的 NFC 卡检测。 通常、只有在有 NFC 标签时才会这样做。
电流消耗是13.56MHz 正弦、因此我假设我们应该在直流/直流转换器之后添加更大的大容量电容。
我正在设法使 DC/DC 的输出更加稳定、这样它不会触发 NFC 读取器的卡检测。
此致、
Tijn