This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:开关1kHz 负载时、TPS61240消耗大量电流

Guru**** 2498355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729311/tps61240-tps61240-consuming-lots-of-current-when-switching-1-khz-load

器件型号:TPS61240

尊敬的论坛:

我们将使用 EV 电路板对 TPS61240进行产品测试。 我们的产品包含150mA 的负载、该负载每1ms 打开一次、仅为50uS。 根据数据表、TPS61240应该能够很好地处理这个问题。 遗憾的是、当我们使用它时、器件持续消耗约290mA 的电流。 我们在输入和输出线路以及 TPS61240上都添加了22uF 电容器、并且示波器上的电压看起来稳定。 有什么想法会导致该过大电流?  旁路 TPS61240时、电流消耗正常。

此致、

Tijn Kooijmans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tijn Kooijmans、

    什么是输入电压? 可以在问题发生时测量 VIN、SW 和 VOUT 波形。
    您能否尝试10mA 持续加载并检查器件是否运行良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我的输入电压为3.7V。 请找到所附的示波器图像。 我注意到、SW 持续显示3.75MHz 信号而不会出现中断。

    在10mA 持续负载下、它运行良好、TPS61240的功耗非常低。

    此致、

    Tijn

    图片: e2e.ti.com/.../6404.images.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tijn、

    我从波形中看不到问题。 请缓慢增加150mA 的负载、并检查增量过程中发生的情况。 如果存在任何大电流跳变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    由于它是一个 NFC 天线、消耗的电流为150mA、因此降低负载并不是很容易。 不过、我注意到、如果我增加两次突发之间的间隔、电流会变得更合理、但仍然很高。 例如、如果我将150mA 突发间隔20ms、平均电流消耗将变为50mA 左右。 请注意、如果没有直流/直流转换器、这仅为8mA。

    此致、
    Tijn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tijin、

    这是非常奇怪的行为。 您有电子负载或电阻负载吗? 检查负载为100mA 或更高时会发生什么情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    负载是一个 NFC 天线、它是一个电感负载。 我今天尝试的另一件事是根本不打开和关闭天线、因此电流持续为120mA。 使用直流/直流转换器时、电流消耗为400mA、陶瓷电容器开始唱歌。 我这次使用了4V 的输入电压。

    当以35Ohm 的电阻负载尝试电动汽车电路板时、电流消耗为225mA、Vin = 4V、这似乎很合理(如果我对、效率为83%)

    此致、

    Tijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tijn、

    您能否测量天线的电流波形? 如果您没有电流探头、请添加与负载串联的0.5欧姆电阻、然后测量电阻器的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    在测量电流波形时、我确实得到了一个更接近的值。 事实证明、存在连续抽取、即使50us 脉冲之间应存在1ms 的间隔。 事实证明、这是在使用直流/直流转换器时始终触发的 NFC 卡检测。 通常、只有在有 NFC 标签时才会这样做。

    电流消耗是13.56MHz 正弦、因此我假设我们应该在直流/直流转换器之后添加更大的大容量电容。

    我正在设法使 DC/DC 的输出更加稳定、这样它不会触发 NFC 读取器的卡检测。

    此致、

    Tijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tijin、

    触发 NFC 卡检测的条件是什么? 如果是电压电平、如果 DCDC 和负载之间的电缆较长、还请注意 EVM 和 NFC 器件之间可能存在的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的建议! 我刚刚找到了问题的根本原因、结果证明、由于直流/直流转换器的天线电压较高、NFC 电路中的电阻器需要增加。 更改此电阻后、转换器正常工作、符合预期。  

    此致、

    Tijn